This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:如何替换 CC3120#39外部闪存中编程的 Service Pack 映像?

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744093/cc3120-how-to-replace-the-service-pack-image-programmed-in-cc3120-s-external-flash

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

   我们使用 CC3120R 芯片在器件上提供 Wi-Fi 服务、MCU 通过 SPI 接口连接 CC3120芯片。 由于 MCU 没有 UART 接口、我们使用离线闪存编程器将从 UniFlash 实用程序创建的映像(Service Pack + STA 配置文件)编程到外部 SPI 闪存中、然后将闪存安装到器件上。

   我们今天收到一条消息、即新的 Service Pack 映像已于10月22日发布、我们希望用新映像替换旧映像。 由于我们没有用于直接连接 UniFlash 工具的接口、替换外部闪存中的 Service Pack 映像的可能方法是什么? OTA 或 Simplelink FS API?

   顺便说一下、是否有任何说明如何通过 OTA 或 FS API 替换 Service Pack 映像的文档或示例?

   谢谢。

     Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    请参阅:
    www.ti.com/.../swra510.pdf
    dev.ti.com/.../msp432_ota_wifi_updates.html

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的信息。

    UniFlash 工具创建的 tar 文件是否必须包含主机应用程序? 我是否需要编写另一个 OTA 应用程序以支持 OTA 升级?

    谢谢。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    通过 OTA 更新主机应用程序不是强制性的。 但是、ServicePack 与在主机代码中编译的特定版本的 SimpleLink 驱动程序绑定在一起。 因此、您还将更新主机应用程序。

    如果要使用 OTA 更新、您需要在主机代码中实现此功能。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的信息。

    我将尝试按照这些文档来实现 OTA 函数。

    Todd