This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:停止 QoS 空数据包

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747811/wl1837mod-stop-qos-null-packets

器件型号:WL1837MOD

您好!

使用 WL1837MOD 的客户产品似乎定期发送 QoS 空数据包。
我们要停止此操作、如何停止此 QoS 的空数据包?
客户使用 MCP 8.4基础开发和使用该驱动程序。

如果在以下文档中写入的 TI_PARAM_QOS_ENABLE 被禁用、它是否可以停止?

WiLink8专有 MCP Wi-Fi 驱动程序编程人员指南
QoS 启用/禁用
助记符 TI_PARAM_QOS_ENABLE
操作集/获取
角色 STA / P2 PCL
数据类型 TI_UINT 32
说明设置或获取 QoS 管理已启用或已禁用状态

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些可以是 STA 发送到 AP 的活动帧。 这些对于器件正常运行非常重要。 我相信您可以通过将 NULL_KL_PERIOD_DEF 设置为不同的值来更改它。 请记住、更改此值可能会影响器件性能。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速回复。
    QoS 空数据包必须始终从 STA 发送到 AP?
    也就是说、它不能被停止是正确的吗?

    此外、请告诉我应该检查哪个文档或源文件以了解有关 NULL_KL_PERIOD_DEF 的信息。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    在 MCP 软件包中、找到了设置代码。 通过最小设置将其设置为0。
    如果设置为0、是否停止?

    在我的评估环境中、只有 Sitara 的 Linux。
    还请告诉我 Linux 上的配置参数。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 Linux 中,这些设置与 wl18xx 配置文件中的设置相同。 请访问 www.ti.com/.../swra489.pdf
    您可以修改变量'core.conn.keep_alive_interval'并检查。

    谢谢
    Saurabh