This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:UniFlash 无法多次下载映像

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/748292/cc3220-it-is-fail-to-multi-download-image-by-uniflash

器件型号:CC3220

尊敬的 TI E2E 社区:

我尝试使用两 组 DUT launchpad 通过 uniFlash 运行多下载映像。

如果它们分别下载、则正常、但如果它们同时下载、则失败。

已按下图所示附加 cmd 日志。

这似乎是 uniFlash 问题。

您能否提供意见 来解决问题?

此致、

杨敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我也尝试过同样的方法、它对我来说是很好的。

    唯一的区别是、当出现提示时、我将手动重置器件。

    在您的案例中、我可以看到 power_on_com.py 的 python 实现用于打开电源。

    如果没有它、您能否尝试一下、以确保您能够做到这一点?

    可能会发生的情况是、在 python 实现上、您正在寻找连接的 XDS 器件并切换与上电相关的 GPIO。

    您可能会为两个 LaunchPad 板获得相同的连接 XDS、这使得只有一个板可以工作。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的回答对我非常有帮助。 它可以在不使用 power_on_com.py 的情况下运行多下载。
    谢谢!