This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WL1837MOD 模块的分布式 WiFi 兼容性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746989/linux-wl1837mod-distributed-wifi-compatibility-of-the-wl1837mod-module

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1271

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是具有 NXP SOC i.MX 7Dual 和 WL1837MOD 单元的定制板。

我无法与以下接入点建立稳定的连接:

  1. 打开 Mesh OM200
  2. NETGEAR WAC510。

路由器 在分布式 WiFi 模式下工作(使用中继器)。

连接通过 wpa_supplicant 完成。

WL1837MOD 固件版本:8.9.0.0.79

在断开连接之前会生成以下错误消息之一:

* wlan0: 从 xx:xx:xx:xx:xx:xx 取消身份验证(原因:2=PREV_AUTH_NOT 有效)

* wlan0:从 xx:xx:xx:xx:xx:xx 取消身份验证(原因:7=Class3_FRAME_FRAME_FAUD_NONASSOC_STA)

* wlan0: 通过本地选择从 xx:xx:xx:xx:xx 取消身份验证(原因:3=DEAUTH_LEFING)

*警告:CPU:0 PID:17781、位于/home/ilya/work/development/source/linux/cl-som-imx7/clone-linux-freescale/linux-2.6-imx/drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:145 wl12xx_SDIO_RAW_WRITE+0xa8/0x12c

(笑声)

wl1271_SDIO mmc1:0001:2:SDIO 写入失败(-110)

*警告:CPU:0 PID:17781、位于/home/ilya/work/development/source/linux/cl-som-imx7/clone-linux-freescale/linux-2.6-imx/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:796 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68

(笑声)

工作队列:phy0 wl1271_TX_work

仅当 AP 作为分布式 WiFi 模式运行时才会出现此问题。

 替代 WiFi 客户端不会出现问题。

这是否是固件问题-配置或版本?

谢谢、

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uri、
    "wl1271_SDIO mmc1:0001:2:SDIO 写入失败(-110)"显示 SDIO 通信失败。 您是否能够降低 SDIO 速度并重试?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    有更新吗? 您是否能够取得进展?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    很抱歉耽误你的时间。

    我正在等待我们客户的回复。

    谢谢、

    开放的我们党