This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何在 Uniflash 中选择开发模式?

Guru**** 2567675 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352R, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/748341/launchxl-cc1352r1-how-to-select-development-mode-in-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1352RCC3120

Uniflash 中没有开发模式配置。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解这个问题。 您在寻找什么?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik
    我听说 Uniflash 中有生产模式和开发模式
    我希望 Launchpad 器件通过 Uniflash 更改开发模式、以解决 CCS 中的调试错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uniflash 只是一个编程工具、无法进行调试。 调试时、您需要使用 Code Composer Studio。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    生产和开发模式与 CC3220/CC3120 (WiFi 设备)相关。 我希望此设置与 CC1352R 无关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了...谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了~谢谢评论:)