This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:TELEC 认证天线的 TDK 天线的部件号是否正确?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747291/cc3120mod-is-the-part-no-of-tdk-antenna-of-telec-certified-antenna-correct

器件型号:CC3120MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

根据《日本无线电测试报告–WLAN 2.4GHz 频段(swrq012)》中的"天线信息"、您已经获得了 TDK 天线的认证。

我的客户确认使用 TDK。 但是、TDK 的回答是没有"ANT016008LCD2442MA2"型号、而是"ANT016008LCS2442MA2"

正确的器件型号为"ANT016008LCD2442MA2"吗? 还是"ANT016008LCS2442MA2"

此致、
Yojiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yojiro、

    让我们来看看这个、然后返回给您。

    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yojiro、

    是的、这是一个拼写错误-报告应该已经注明了 ANT016008LCS2442MA2

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的答复。

    您是否有修复文档的计划?

    尽管测试报告中将其描述为"ANT016008LCD2442MA2"、但它是否已向 MIC 注册"ANT016008LCS2442MA2"

     此致、
    Yojiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yojiro、

    遗憾的是、向 MIC 注册的器件型号不正确。 不是、目前没有修复文档的计划。

    我建议使用列表中的其他天线之一。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    感谢您的评论。
    我会将此信息告知我们的客户。

    此致、
    Yojiro