This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:蓝牙音频采样率自适应

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743229/wl1837mod-bluetooth-audio-sample-rate-adaption

器件型号:WL1837MOD

实际上、这应该发布到蓝牙论坛、但它已不存在、因此请转发给处理蓝牙问题的工程师。

问题:

我们需要以48K 采样率在 WL1837MOD 接口上传输/接收音频、但蓝牙扬声器麦克风(RSM)的工作采样率为8k (标准 SCO 连接时为64k 位速率)。 WL1837MOD 是否会在8k 和48K 采样率之间进行速率自适应?

谢谢、

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WL18xx 不会将 SCO/eSCO 数据的样本提升至48kHz。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我没有要求 WL1837MOD 将 SCO/eSCO 的采样频率提升至48kHz。

    我的问题是、WL1837MOD 是否可以执行以下采样率自适应:

    48k (I2S 接口)-> 8k (SCO/eSCO 连接)和

    8K (SCO/eSCO 连接)-> 48K (I2S 接口)

    感谢您的澄清、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WL18xx 不能为语音连接(与 A3DP 音乐不同的数据路径)进行8k 到48k 采样率转换。 我理解您正在寻找的内容、这是不可能的。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vihang