This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:操作失败:读取数据超时

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743394/cc3220s-launchxl-operation-failed-timeout-reading-data

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220S

它正在工作、我没有做任何更改、然后我不知道发生了什么、但我无法将它连接到 de Code Composer、我使用 uniflash 尝试它、我不允许我连接它。 系统显示此消息"Operation Failed: timeout reading data"(操作失败:读取数据超时)。 一切都正常工作,我使用的是 de Code Composer 和 uniflash,但当我尝试使用 CC 加载另一个程序时,它开始出现这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuo、

    您是否曾尝试在 USB 电缆中拔下/重新插上电源、对电路板进行下电上电以及重新启动 CCS 工作区?

    您能否验证这不是您的问题: e2e.ti.com/.../2131099

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 的,我已经n´t 了所有,但仍然无法连接它,我尝试了另一个 CC3220S,它工作正常,所以我认为问题是我的 CC3220中的问题。 我尝试了一次恢复出厂设置、但没有发生任何事情、如果我将其连接到终端、似乎什么都没有。 当我尝试使用 Uniflash 进行连接时、会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuo、

    请确保您没有使用相同 COM 端口(即 CCS、串行终端等)打开的其他程序。 执行此操作后、请尝试重新启动 Uniflash、并拔下电路板。 可能需要几次尝试。

    另外、尝试将电路板上的 SOP 跳线设置为"100"、然后刷写电路板。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    其他一些提示:
    -请尝试使用另一条 USB 电缆
    -您能否测量 LaunchPad 的电流消耗
    - LaunchPad 上是否有芯片过热?
    -您是否能够检查先前的代码是否仍在运行
    -您可以通过环回检查 XDS UART 的功能(连接 TM4C 芯片附近的 RX 和 TX 跳线)

    -将 SOP 更改为"100"后、请勿忘记按下重置按钮

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这些,但它仍然不起作用

    - LaunchPad 上是否有芯片过热?
    -您是否能够检查先前的代码是否仍在运行

    -请尝试使用另一条 USB 电缆

    -将 SOP 更改为"100"后、请勿忘记按下重置按钮

    我不确定如果我为 USB 供电,如何测量电流, 我不确定我是否正确执行了该操作"-您可以通过环回检查 XDS UART 的功能(连接 TM4C 芯片附近的 RX 和 TX 跳线)"、但它在终端中不显示任何内容。

    如果我无法将主板连接到计算机,是否有办法将其恢复为出厂配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不理解您的答案。

    对于电流方向测量、最好使用如下所示的廉价小工具:

    通过 XDS 环回仅提供可检查的建议。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过环回检查 XDS UART 的功能、TeraTerm 的 BR 为115200、位于正确的端口中、它不会向我显示任何内容。  如果我无法将主板连接到任何部件,是否有方法可以将主板恢复到出厂配置??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您想说、当您连接跳线时、将 TeraTerm 连接到应用 UART、发送一些数据、但不会将其恢复? 请发布照片以确保您的跳线设置正确。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在100和010中尝试了 SOP、但没有发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您已使用名称(XDS110类应用/用户 UART)将 TeraTerm 连接到 COM 端口、并且发送的字符未返回、则 XDS110上的 UART 存在一些问题。 是否可以从设备管理器插入 screenhost 您如何看到 COM 端口?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuo、

    您能否发布在尝试使用 Code Composer Studio 调试项目时遇到的特定错误?

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuo、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我们假设您已经解决了您的问题。 如果您有任何疑问、请随时在此处发布或打开新主题帖。

    此致、
    Kristen