This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:我想使用 Mac 上的 RTOS 对 CC3220和 CC2640进行编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747440/rtos-cc3220-i-want-to-program-cc3220-and-cc2640-using-rtos-on-mac

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我想知道使用 RTOS 库刷写程序、然后调试 CC3220和 CC2640的工具和过程、

我已经购买了 XDS110、我只想使用 cJTAG 对 IC 进行编程和调试。 (仅两根导线、 TMS/TCK/GND)

能不能有人告诉我如何开始使用它。 在 Mac 上

我看到过很多帖子,都有不同的答案…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tushar、

    您可以像在 PC 上一样使用 Code Composer Studio。 以下文档可帮助您快速入门:
    dev.ti.com/.../Quick_Start_Guide.html

    此外、我们还有一个云 IDE、您也可以在您的本机浏览器中试用。 本文档也对此进行了说明。

    此致、
    Vince