This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 13通道禁用与放大器问题;WALN 和 ETH 桥模式问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746838/wl1835mod-question-for-wifi-13-ch-disable-waln-and-eth-bridge-mode-issue

器件型号:WL1835MOD

尊敬的专家:

我已按如下所示配置系统。

在 WiFi 功能的实现过程中出现以下问题。

*网关侧

1.13Ch 不工作。(无使能)

启用通道13在此状态下的 AP 模式、将出现以下错误消息、但未启用。

之后、我尝试在站点模式下连接到通道13上的 ap。

我将查看 iw 列表。 连接后 、我可以看到内容已更改为通道13

此时将更改为 AP 模式、将启用13个通道。(您可以在下面看到通道13。)
->应修改哪个部分以在 AP 模式下启用通道13?
->即使我将国家/地区代码更改为欧盟或其他国家/地区(而非美国)、结果也是一样的

*接收器侧

桥未连接到 Wlan0和 eth0。

  我尝试通过网状连接执行桥接操作、但发生了网状错误

->应修改哪个部分以在站点模式下启用通道 WLAN 和 ETH 桥模式?
* WiFi 测试模式
1. TX 和 RX 测试模式启用失败
TEST_Mode 使能置位
TX
RX
->校准器 wlan0 plt power_mode on 命令为何不起作用?
->是否有 DUT 测试的流程指南文档?
->您是否有使用 Litepoint IQnxn 或 IQxel 测量 WiFi 射频特性的示例?
我不知道的事情太多了、我有很多问题。
我希望得到您的帮助和解答。
谢谢你
BR、IK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    并非所有国家/地区都启用频道13。 您可以更改为 WW 设置并检查。
    iw reg 集 WW

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的回复。

    我将检查并再次与您联系、并有问题。

    谢谢你

    BR、IK