This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何控制 Wi-Fi 速率

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746926/cc3220-how-to-control-wi-fi-rate

器件型号:CC3220

大家好、

CC3220自动控制 Wi-Fi 速率,因此,有时连接可能不可靠。

是否有办法强制 CC3220以某种速率工作? 例如1 DSSS 或18 OFDM?

是否有办法禁止高于18 OFDM 的选择速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在连接模式(AP、STA)下、您无法控制 CC32xx 器件的传输速率。 这只能在收发器模式下实现。

    我认为这可以在您的基础设施接入点设置。 至少我的 Ubiquiti AP 有此选项。

    1月