This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:是否有有关 UART 演示的演示。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746707/cc3120-is-there-the-demo-about-the-uart-demo

器件型号:CC3120

降级:

当客户设置 SET_UART_MODE 的参数时、不成功。

API 处于一个 wile 循环中、无法跳出 wile。

有 UART 演示的演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    您是否正在使用 CC3120? 或 CC3220?

    CC3120没有 MCU、并且能够执行此类 API。 CC3220可以、您可以在我们的 SDK 中查看我们的 UART 示例以了解详情。
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3220-SDK

    VR