This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:向主机发送/接收通知的功能

Guru**** 2949730 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746330/wl1835mod-capability-to-notify-host-of-transmit-receive

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835、

快速问题:

是否有任何方法可以判断 WL1835何时发送或接收?  

换句话说、是否有某种可以让外部主机知道模块是接收还是发送的引脚(IO)或串行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 user="Kevin Ehrichs11">是否有任何方法可以判断 WL1835何时发送或接收?  [/报价]

    您是指 WL1835MOD 上的 Wi-Fi 还是 BT/BLE?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我希望找到 WiFi 和 BT/BLE

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于 WiFi,您可以在驱动程序 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug 中打开 TX/RX 跟踪

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。

    您已链接的文档。

    您是否参考了下面列出的调试参数?

    Debug_TX =位(6)、/* 64 */
    Debug_RX =位(7)、/* 128 */
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    请记住、这将打印与主机驱动程序传输的数据包相关的跟踪、但不会打印 WiLink8 SoC 接收/传输的所有数据包、因为它们直接由固件处理

    Saurabh