This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:欧洲"red"指令认证

Guru**** 2425520 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745375/wl1807mod-certification-for-european-red-directive

器件型号:WL1807MOD

团队、

我的一位客户正在为该 WL1807MOD 器件寻找 EN 300 440的测试报告。 他们所使用的认证机构正在请求提供红色所需的报告。 WL1807MOD 是否通过此规范认证?

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    请参阅 WL18XX-REPORTS 下的"WL18MODGI 模块认证报告"下载。
    www.ti.com/.../WL18XX-CERTIFICATION


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/698641?WL1807MOD-ETSI-upper-band-test-reports

     

    我在网上找到了此链接、并说不需要此测试、因为器件上禁用了5.7-5.8GHz 频率。 客户表示可以让模块在该范围内传输、这意味着他们需要禁用某项功能吗?  它适用于欧洲型号-请告诉我它们是否必须禁用、以便模块不会在该范围内传输。

     

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、
    WiLink8能够在信道149、153、157、161、165 (这些信道的频率范围为5745 - 5825 MHz)上传输数据,但这些信道不支持 ETSI/CE。 您的客户很可能未设置国家/地区代码、WiLink8可能默认为启用了这些通道的 WW 模式。 请要求客户使用命令"iw reg set 设置国家/地区代码 "或在 wpa_supplicnt.conf 中设置国家/地区字段

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您指出这一点-这解决了他们的问题!

    但是、他们确实提出了另一个有关完成 ETSI EN 301 893 v2.1附录 G 的问题。 这是我们作为模块制造商通常做的事情吗? 客户正在将模块整合到他们的项目中、并询问我们是否已填写此信息/表格?

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    我们没有预先填写表格、因为表格会因最终产品而异。 当然、有些项目保持不变。 我们建议客户填写此信息、如果他们需要详细信息方面的帮助、我们可以帮助他们。

    谢谢、
    Riz