This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:I/O 内部上拉/下拉电阻

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746384/cc3220-i-o-internal-pullup-pulldown-resistance

器件型号:CC3220

尊敬的 TI:

CC3220规范提到 GPIO 支持内部10uA 下拉/上拉。 实际最小/典型/最大上拉/下拉电阻的欧姆值是多少?

谢谢、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    虽然我们不会指定您是否进行数学计算、如果您的 Vsupply 为3.3V、则3.3/10uA 为330K 欧姆的电阻。

    您也可以通过启用未连接引脚上的上拉电阻器并测量 Vsupply 和引脚之间的 R 来测量此值。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    感谢您的回复。 我认为片上上上上上拉/下拉电阻器通常具有很大的差异。 我可以在一个或两个 LaunchPad 上进行测量、但我的问题是、330千欧是典型值、最小值还是最大值电阻、不同器件之间的估计变化是多少?

    谢谢、
    David