This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:在哪里可以找到使用无线电工具的正确映像?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746661/cc3120boost-where-to-find-correct-image-to-use-radio-tool

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3120

支持、

我能够使用开箱即用的 CC3120BOOST 使用无线电工具。  这可能很明显、但如果已使用客户应用程序对 CC3120进行编程、我找不到该图像来重新编程 CC3120以便与无线电工具配合使用。

wiki 网站和文档: swru471.pdf,第6节,说明“必须使用正确的服务包进行编程”。

第6节、  
刷写电路板必须使用正确的 ServicePack 刷写器件才能正确操作此工具。 每个无线电工具版本都有相应的 ServicePack 和 SDK 版本。 如需完整列表、请访问 CC3120和 CC3220无线电工具 Wiki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持、
    我想我找到了二进制文件。 ServicePack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin。 您能验证吗?
    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pathfinder、

    对于 CC3120、该器件仅为网络处理器、没有 MCU。 因此、您需要刷写的唯一文件是服务包。

    此致、
    VR