This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120MOD:CC3120MOD

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745425/ccs-cc3120mod-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

我有主机 MCU STM32L151RDT6,它应该控制 Wi-Fi 芯片 CC3120MOD。

另外、我还有 STM32 Nucleo-64开发板、上面有 STM32L152RE MCU。

问题是:  

  此类员工的设计可使用哪种最佳的集成开发环境(IDE)?

 哪个 IDE 具有在    MCU STM32L151控制下为 CC3120MOD 开发代码的最佳库和示例?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊利亚

    您必须将我们的主机驱动程序移植到您选择的 MCU。 我将参考与 STM 器件相关的开发指南、了解 IDE 最适合开发的信息。

    此致、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我希望能从您那里获得更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想了解有关我需要获取哪个 TI 驱动程序的更多信息..
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊利亚

    请查看我们的 CC3120 SDK。 它应包含有关主机驱动程序的信息、并显示使用一些 MSP 器件的实现方案。

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iliya、您好!

    《编程人员指南》的第16章讨论了移植主机驱动程序: www.ti.com/.../swru455e.pdf

    CC3100主机驱动程序的现有端口也可连接到 CC3100 SDK 中的 STM32平台: www.ti.com/.../cc3100sdk

    CC3100和 CC3120主机驱动程序之间存在一些更改、但这应作为起点。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristen、非常感谢。
    你真的能帮助我开始使用这些东西。
    我非常感谢你。