This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:Wilink6 (WL1273) FW 漫游问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746119/wl1801mod-wilink6-wl1273-fw-roaming-problem

器件型号:WL1801MOD

使用5G 在接入点之间漫游时、
FW 可能不会将 JoinCmpltNotification 事件返回到
从驱动程序发出的 CmdStartJoin (CMD_START_JOIN)、
以及到交换机目标接入点的连接。

在某些情况下会发生这种情况、并且很可能发生这种情况
数据帧传输时的数据速率。

当漫游触发器为 MAX_TX_RETESS 时发生。
它不会在 RSSI 水平触发时发生。

- StartJoin 与 FW 的参数没有差异
-具有 ACX_INTR_EVENT_A 和 ACX_INTR_EVENT_B 位的 UEventVector 数据
与 JoinCmpltNotification 相对应的不会出现在中
从 FW 获取的事件信息
——无论停留多少秒,JoinCompete 都不会来

是否有办法避免某些事情?
是否有相关信息?

驱动程序版本:WiLink_Driver_6.1.0.130
固件版本:版本6.1.76.4.349
安全性:WPA2 1x (PEAP) AES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WiLink6在几年前成功通过 WiLink8。 TI 目前不直接支持 WiLink6和非本地 Linux 驱动程序。 如果可能、我们建议您将开发移至 WiLink8

    谢谢
    Saurabh