This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220 adcsinglechChannel 示例构建失败

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSBIOS, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746277/rtos-cc3220-cc3220-adcsinglechannel-example-build-fails

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

我已全新安装了:

 - simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05

-ccs7 7.4

在新的工作区中、我导入 simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05/Examples/CC3220SF_LAUNCHXL/drivers/adcsinglechchannel/tirtos/CCS

当我构建项目时、我会看到以下内容(对于项目 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs):

说明   资源   路径   位置   类型
配置失败!    .xdchelp   /tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs   第160行   C/C++问题
gmake:***[All]错误2   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake:***[C:/Users/Public/BigDemoAdc/tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/sysbios.aem4 ]错误2   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.c'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.h'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]错误1   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/release_pem4.xdl'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake.1]:***[BIOS.obj]错误128   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmaking[1]:***[Build-1948194527-InProC]错误1   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmaked[1]:***[build-1948194527]错误2   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'不会由于错误而重做。    tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
gmaked[2]:***[Build-1948194527-InProC]错误1   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti_bigdemo/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs",第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:exit status = 2:null:xdc.cfg.builds:"c:/xdc3_define_demo.r20frdc.cs_r20s/rdc.64x_release_demo.dles:x20f_rdc.cs_r20frdc.dles:xdc.cs_r32x_r20f_rdc.dles:x_rdc.64x_64x_64x_64x_pru.dles:x_pru.dles:x_r             C/C++问题
xdctools_3_50_08_24_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.c'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
xdctools_3_50_08_24_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4.h'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
xdctools_3_50_08_24_core\gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]错误1   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题
xdctools_3_50_08_24_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/release_pem4.xdl'   tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs          C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题似乎缺少一部分。 此外、我还应该提到 CC3220SDK_1.3.0是什么样子的。 它存在 SDK 1.3.0、但适用于 CC3200器件、而不适用于 CC3220。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了原始帖子、添加了错误信息、并删除了"CC3220_SDK"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不熟悉这一问题。 我已将该示例工程导入/编译到我的 CCS 8.2中、没有任何问题。 我不确定此构建问题是否无法与旧版本的 CCS 连接。 请等待 TI 的回答。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:
    启动编译后、会出现一个错误对话框:
    armcl.exe -应用程序错误
    应用程序无法正确启动(0xc0000142)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 yagarto-tools 目录中有一个 sh.exe。 删除他的文件解决了构建问题