This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:它能否与 RTOS (如 FreeRTOS)配合使用?

Guru**** 2768935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745584/wl1837mod-can-it-work-with-rtos-such-freertos

器件型号:WL1837MOD

我需要高速 WiFi 数据交换、但不需要 Linux 或 Android 等繁重的操作系统。 那么、WL18能否与 FreeRTOS 等 RTOS 配合使用? 如果可以、我需要学习或准备什么?

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WiLink8 RTOS 支持由第三方提供
    www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8

    "ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、 MQX、RTX、uITRON (网站 http://www.clarinox)
    联系人:Trish Messiter trish@clarinox.com

    谢谢
    Saurabh