This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:WiFi 路由器之间的行为不一致

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745484/cc3200mod-inconsistent-behavior-among-wifi-routers

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

尊敬的 TI 论坛:

我们正在对使用 CC3200MOD 器件的产品进行测试。 我们看到、在各种商用 WiFi 路由器中、CC3200MOD 器件有时会连接并到达互联网、而其他时候则无法连接。  我们已尽力排除 SSID 和密码错误、甚至尝试了各种安全类型(WEP、WPA、WPA2)。  我们正在查看的最新变量是确认测试仪连接到2.4GHz 路由器(而不是5GHz 路由器连接)。

如果有任何帮助、我们会将 MySimpleLink 项目用作参考。  (今天、我更新了所有构建工具、以防我在过去一年中错过了覆盖范围下的某些固定内容。)

测试中突出的一点是、我们无法通过 Eero Wifi (eero.com)访问互联网、即使 WiFi 路由器显示 CC3200Mod 已连接至2.45G。

有什么想法吗?   我们的一个障碍是、这些装置位于远程站点、没有调试工具、因此测试基本上是不执行/不执行的。  (一旦器件联机、我们就有大量数据。)

非常感谢您的任何建议。

Bob

CC3200MOD 的配置方式与 MySimpleLink 演示的配置方式相同、CC3200MOD 进入配置模式、我通过手机(或计算机)连接到它。 我打开网页并输入 SSID、密码、设置安全类型(如果未输入、则默认为 WPA2)、为其提供配置文件编号、单击"添加"、然后通过循环通电重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    如何在模块中设置国家/地区代码? AP 使用了什么信道?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我选择了默认值、猜测是美国(我没有触摸它们。)

    它们应该是什么?我如何设置它们?

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如果国家/地区代码设置为美国模块、则不允许在通道12和13上连接(美国禁止使用这些通道)。 CC3200的默认国家/地区代码为 US (不同于 CC3220、其中默认为 EU)。 如果接入点设置为通道12、则国家/地区代码为 US 的13模块不允许连接。

    可通过 SL_ API 设置国家/地区代码:

    _u8* str =(_u8 *)国家/地区;//包含2个字符的字符串。 即-"US"
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_opt_country_code、2、str); 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我将添加这一信息作为安全检查、但如果默认值是 US、则我不准备将新批次发送到现场、只进行该更改。 (希望有其他"明白"的人知道、我可能会错过这个机会。 我想知道这是否可以解决 Eero 器件问题、这是很好的。

    再次感谢、我要补充一下。 (我想其他人在下周初回来上班时会听到蜂鸣声。)

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月-
    快速问题、美国的枚举值是多少? 我在代码中的其他位置使用 sl_WlanSet、并想知道我是否可以意外覆盖国家/地区代码。

    我添加了您建议的代码。

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    来自 www.ti.com/.../swru368

    "标识 AP 的国家/地区代码。 可能的值包括美国(USA)或日本(Japan)或欧盟(Europe)。 默认值为“US”。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道它存储的数值吗? 例如0是美国、1是日本、2是欧盟? (如果我将值改写为0、这是否仍然映射到美国或其他地方。)

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    否 请参阅文档。 国家/地区代码是两个字节值-"字符串"、但没有以 null 结尾的字符。 可能的值为"EU"、"US"、"JP"。

    1月