This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220SF 支持 WiFi 联盟 WiFi 感知模式..

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744990/cc3220-cc3220sf-support-for-wifi-alliance-wifi-aware-mode

器件型号:CC3220

大家好、SimpleLink WiFi 团队、

CC3220SF 是否支持 WiFi 联盟(https://www.wi-fi.org/ )“WiFi 感知”模式(请参阅下面的参考信息)?  如果是、我们是否有针对此项目的示例项目?

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-aware “Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi AwareTm 是一项 Wi-Fi AllianceRegistered认证计划,它通过 快速发现、连接和与其他 Wi-Fi 设备交换数据来扩展 Wi-FiRegistered功能,而无需传统 Wi-Fi 网络基础设施、互联网连接或 GPS 信号。 Wi-Fi AwareTm 通过基于用户的即时位置和偏好建立独立的对等连接,提供丰富的当前体验。”

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    不支持、CC3220SF 不支持 WiFi 联盟 WiFi 感知模式。

    谢谢、
    Alexis