This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:与 LPDS 使用相关的传感器行为错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744583/ccs-launchcc3220modasf-wrong-sensor-behaviour-related-to-lpds-use

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个奇怪的问题:  

我在 CC3220MODASF 组件上使用 LPDS 模式从 ENS210传感器获得了良好的测量值(温度和湿度),代码步骤如下:

配置 I2C 和 ENS210传感器。

循环:  

2-从 ENS210传感器提取测量值。

3-Enter 进入 LPDS 模式

4从 LPDS 模式下唤醒

5-从 ENS210传感器提取测量值。

但是、如果没有 LPDS 模式、我无法获得相同的测量值、我得到了错误的测量值。

LPDS 和 I2C 之间是否存在会对传感器行为产生积极影响的关系?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 LPDS 不会影响您的传感器的功能。 但是、您应该确保 LPDS 中的 I/O 端口驻留无法影响芯片的功能。

    您的意思是不获得相同的测量值? 价值观有何不同?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你的回复是什么?
    嗯、在正常情况下、我得到的温度= 28、湿度= 37、而不是温度= 20、湿度= 61。

    此致。
    Oussama FATRI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我几乎100%确定您的问题是由于传感器的自发热或 CC3220芯片的寄生温度造成的。 在两个测量值下、露点几乎相同。

    T = 28°C、RH = 37%、DP = 11.97°C
    T = 20°C、RH = 61%、DP = 12.26°C

    (笑声) 这意味着从芯片进行的测量是正确的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复:)
    露点的确切含义是什么?

    thabks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    露点是湿度表示之一。 它可用于定量分析空气中的水蒸汽量、类似于绝对湿度。 虽然相对湿度测量计量是我最喜欢的主题、但这一主题离我们的论坛还有很远的距离、主要面向 TI WIFI 器件。

    en.wikipedia.org/.../Dew_point

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)