请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHCC3220MODASF 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个奇怪的问题:
我在 CC3220MODASF 组件上使用 LPDS 模式从 ENS210传感器获得了良好的测量值(温度和湿度),代码步骤如下:
配置 I2C 和 ENS210传感器。
循环:
2-从 ENS210传感器提取测量值。
3-Enter 进入 LPDS 模式
4从 LPDS 模式下唤醒
5-从 ENS210传感器提取测量值。
但是、如果没有 LPDS 模式、我无法获得相同的测量值、我得到了错误的测量值。
LPDS 和 I2C 之间是否存在会对传感器行为产生积极影响的关系?
此致。