主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 ENERGIA、 UNIFLASH、 CC3200
您好!
我正在尝试将指纹传感器 R307与 CC3220SF Launchpad 相连接。 传感器在 UART 通信上工作、我使用硬件 UART 进行通信。
在 Energia 中、此代码会得到遵守、而不会出现错误。 我使用的是 Energia 版本1.6.10E18。 我可以上传并查看串行监视器中的工作情况。
当我复位电路板时、代码不会再次运行。 我不知道代码是否会被闪存烧坏。 我已尝试移除 SOP 跳线并尝试重置。 代码仍然未运行。
然后、我尝试将此 Energia sketch 导入到 code composer (版本8)中。 所有代码和库都已导入,我可以在没有任何错误的情况下进行构建。 代码运行良好。
然后、我使用 Uniflash (版本4.5.0.2056)烧录代码。 然后、复位后、我看不到代码正在运行。 在运行期间、代码将在 UART 中打印日志。 我已经在工程下的调试和发布文件夹中尝试了 bin。
我已连接 launchpad 的图像以验证跳线设置。 问题可能出在哪里?
可以有人指导我进行这项工作吗?
谢谢