This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:从 CC3220MOD 发送空数据包的原因

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743618/cc3220mod-the-reason-of-sending-null-packets-from-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

各位专家、您好!

我们想知道是否可以避免上述行为。
您能告诉我们以下陈述被定义为802.11标准吗?

-从 CC3200MOD 发送空数据包以进入省电模式。
—在50-60ms 内消耗100mA 电流的预测无法关闭。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    我相信这是不能避免的。 您能否检查是否缩短发送的数据包数量会更改该等待的持续时间?

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vincent - San、

    感谢你的答复。
    遗憾的是、它们无法更改发送的数据包数量。

    我知道我无法避免这种行为。
    请告诉我原因。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    NULL 数据包承载着电源管理位、该位用于指示 STA 将进入的状态。
    例如->如果 STA 想要进入睡眠状态、则必须发送 NULL 数据包、且电源管理位设置为"1"、以便 AP 在脱机时知道要缓冲发送给它的帧。

    最棒的
    本·M