This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:带 CC2564MODNEM 和 STM3240G-EVAL 板的 A2DP 中继器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744145/cc2564modnem-a2dp-repeater-with-a-cc2564modnem-and-a-stm3240g-eval-board

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564CSTBTBLESW

您好!

我正在调查 A2DP 中继器、该中继器必须允许以下用例:

音频源(计算机/智能手机等)  =A2DP=>  中继器(CC2564 + STM3240G)  =A2DP=>   音频信宿(耳机/扬声器等)

第一个问题是,这是唯一可能的吗? 此论坛上的以下帖子让我认为它是:

第二个问题:您是否有任何想法,我可以在这里找到有用的资源? 在哪里可以找到文档?

第三个问题:您对如何获取此信息有什么建议吗? 我是否应该在 A2DP 层上操作? 可能在较低层上?

现在、我刚刚与 CC256XSTBTBLESW 的 AUDDEMO 进行了一些讨论。

提前感谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    [引用 user="Jo LAF">第一个问题是否只能这样做? 此论坛上的以下帖子让我认为它是:

    是的、当使用无辅助 A2DP 和足够高的 UART 波特率(例如2Mbps 或更高)时、这是可能的。

    [引用 user="Jo LAF">第二个问题:您是否知道在哪里可以找到有用的资源? 在哪里可以找到文档?

    您可以在最新的 CC2564CSTBTBLESW SDK 中找到所有相关的 API 文档(包括 doxygen)。 我们没有针对此特定用例的示例应用、但您可以在具有 A2DP 接收器实现方案的 AUDDemo 基础上开始构建、并向其中添加 A2DP 源实施方案以转发接收器的数据。

    [引述 user="Jo LAF">第三个问题:您对如何获取此信息有什么建议吗? 我是否应该在 A2DP 层上操作? 可能在较低的层上?

    根据我的经验、在应用层操作是最佳方法。 您可以选择为灌电流和拉电流角色实施两个单独的 A2DP 配置文件回调、以管理这两个连接、并简单地将从灌电流接收到的已编码 A2DP 数据"隧道"到拉电流。

    此致、

    Vihang