This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:干扰手机天线

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/742948/cc3120mod-interference-with-cell-phone-antenna

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

我们有一位客户在同一设计中使用 CC3120MOD,该设计的手机天线有一些问题,客户注意到 CC3120的天线端口可能产生一些干扰。 请参阅客户提供的以下内容:

 

当 WiFi 打开时,我在 CC3120的天线端口上看到~5-50MHz 范围内的强间歇脉冲,这也显示在我的电池天线上。 这似乎与~2.4GHz 的实际 WiFi 传输间隔类似。 如果我关闭 WiFi 电源、断开其输出与天线 PCB 的连接、或者从天线 PCB 上拆下 WiFi 天线本身、我的所有信号都会被清除。 您是否对为什么我看到 CC3120发出这样的低频脉冲以及是否有任何建议的缓解策略有任何了解? 。

 

供参考–CC3120模块位于主电路板上、天线位于单独的天线板上、通过250mm 微型同轴电缆进行连接。

 

谢谢!

Meredith

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meredith:

    我已向您发送朋友请求。 如果可能、您可以通过 DM 发送设计文件(原理图和布局)吗? 我将回顾这些内容并跟进您的情况。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    我已经通过电子邮件发送了这两封邮件。 期待您的快速反馈。

    谢谢、
    Meredith