This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:CC2564MODNEM:STM3240G-EVAL 板上的 AUDIMO。 BSC_Initialize ()返回-4错误(BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR)

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743773/cc2564modnem-cc2564modnem-audemo-on-a-stm3240g-eval-board-bsc_initialize-return-an--4-error-btps_error_hci_initialization_error

器件型号:CC2564MODNEM

您好!

我正在尝试 使用 IAR 从 CC256XSTBTBLESW 软件包运行 AUDIOO。

我使用的是 STM3240G-EVAL 板和 BSC_Initialize ()-4错误。 我之前在 NUCLEO-F401RE 板上测试过相同的演示、但遇到了相同的问题。 您可以在此处查看我以前的相关帖子:

有人能给我任何提示吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    错误-4表示主机(STM32)无法使用硬件定义与 CC256x 通信。 请确保中的 CC256XEM-STADAPT 板配置正确、以便与 STM3240G-EVAL 板配合使用。

    有关 CC256XEM-STADAPT 硬件设置的详细信息、请参阅 SWRU416文档。 您需要使用 SDK 的默认(未修改) AUDDemo 将电路板配置为"EVAL USART6"设置、以便与 STM3240G-EVAL 板配合使用。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因、0欧姆电阻器被放在 CC256XEM-STADAPT 上。

    我首先认为这是可以的、因为 pdf 中说 EVAL 模式是默认配置。

    非常感谢、

    Jo