This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:ADC 的 while (1)循环

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743376/cc3220-while-1-loop-for-adc

器件型号:CC3220

您好!

我使用 ADC 来捕获放大的麦克风输出。  

在 while (1)循环外部初始化和打开 ADC、但在 while (1)循环内部发生"adc_converf"。 ADC 从未闭合。

我有一些问题:

1.保持 ADC 断开并持续读取 while (1)循环中的电压是否正常? 我提出这一要求是因为在 ADC 应用手册的压降校正部分中,建议启用和禁用 ADC,因为它不断从外部电容器中拉出电荷。 我不确定这是否适用于我的案例。 至少我在本例中没有看到任何漂移。

2. while (1)循环的频率是多少? 我之所以提出这一点、是因为有时声音活动很短、但 ADC 似乎无法捕捉到这一点。 不过、这种情况不会经常发生、而且只会在短时间内发出声音。  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1)是的、您可以在 while (1)循环中对电压进行采样。
    2) 2) ARM Cortex M4内核以80MHz 运行、因此这是 while (1)循环的频率。

    此致、
    Kristen