请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我使用 ADC 来捕获放大的麦克风输出。
在 while (1)循环外部初始化和打开 ADC、但在 while (1)循环内部发生"adc_converf"。 ADC 从未闭合。
我有一些问题:
1.保持 ADC 断开并持续读取 while (1)循环中的电压是否正常? 我提出这一要求是因为在 ADC 应用手册的压降校正部分中,建议启用和禁用 ADC,因为它不断从外部电容器中拉出电荷。 我不确定这是否适用于我的案例。 至少我在本例中没有看到任何漂移。
2. while (1)循环的频率是多少? 我之所以提出这一点、是因为有时声音活动很短、但 ADC 似乎无法捕捉到这一点。 不过、这种情况不会经常发生、而且只会在短时间内发出声音。
谢谢、
David