This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:欧盟认证

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743715/cc3120mod-eu-certification

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我的客户有以下问题:

 

我有一个关于我们在最近发布的网关上使用的 TI WiFi 模块(CC3120)的请求。

 

我们的下一个发展阶段是在国际上(欧盟和多个其他国家/地区)发布该产品。  我在 技术文档网站(http://www.ti.com/product/CC3120MOD/technicaldocuments)上看到该模块包含中国、日本 FCC 和 ISED 以及欧盟一致性声明、但与其他一些模块不同、我没有看到欧盟报告。  

 

当我们向其他接受欧盟认证但要求模块符合"验证"要求的国家/地区提交报告时、我们需要这些报告。  您能否确认本模块上还提供了 ETSI EN 300 328、ETSI EN 301 489和 EN 射频暴露报告?  如果是、您可以告诉我他们在哪里、以便我可以下载副本吗?

 

Steve Morehouse

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve -  

    请将其定向到这里=>    

    谢谢

    Josh