This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:我想对 CC3220SF 和 CC2640R2F 进行编程和调试

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220MOD, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/742768/cc3220-i-want-to-program-and-debug-cc3220sf-and-cc2640r2f

器件型号:CC3220

您好!

我知道 UART 只能对这些 IC 进行编程、而不能进行调试、  
cJTAG 可用于对两者进行编程和调试。

 XDS110的任何低成本替代产品?
或者我是否可以通过其他方式进行调试?

谢谢您的期待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最便宜最简单的方式是购买 CC3220S/F LaunchPad ( www.ti.com/.../CC3220S-LAUNCHXL 或更好 的 www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL )。 借助此硬件、您可以开始开发和采用 CC3220平台。 稍后、您可以在此板上使用 JTAG、通过 CC3220 QFN 或 CC3220MOD 来调试您自己的硬件。

    另一种选择是使用其他具有集成 XDS-100或 XDS-110的 TI 电路板。 也许您已经拥有了这种类型的电路板。 我还知道 XDS100和 XDS110有一些"中国"克隆。 但使用此硬件不能保证。

    更新了:LAUNCHXL-CC2640R2还集成了可与外部芯片配合使用的 XDS110。

    1月