This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:UNIFLASH:未处理异常:#39;Is5GEnabled#39;生成程序映像时出错

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686932/launchcc3220modasf-uniflash-unhandled-exception-is5genabled-error-while-generating-program-image

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

您好!

我在 UNIFLASH 工具中生成程序映像文件时收到错误。

我按照 Resource Explorer Simplelink Academy 中针对 CC3220SF Launchpad 提供的便携+ WIFI 教程所述进行操作。

链接: dev.ti.com/.../

此外、我关闭了所有其他窗口、因此终端不应被其他来源使用。

但是当我单击程序文件 Generate 以在 launchpad 上刷写程序时,弹出错误为: 操作失败:未处理异常:'Is5GEnabled'。

我尝试刷写其他演示项目、并尝试刷写另一个系统上运行的板、但每次都出现相同的问题。

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    如果使用旧工程(由旧的 Unifalsh 创建)尝试新的 Uniflash、则会发生这种情况。

    有2个解决方法:
    1.使用旧版本的 Uniflash (4.2)-您可以在下载页面中找到它。 这是 Simplelink Academy 实验兼容的版本。
    2.从头开始创建新项目。

    我能够通过完全复位(断开 USB 连接并重新连接)解决它、但我不确定每次它都能正常工作。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、
    感谢您的回复、

    我将尝试此操作、我还想将 LaunchPad 恢复出厂设置。 我可以告诉我怎么做。 是否有必要使用 Uniflash 进行出厂复位、或有其他方法进行复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    我假设您已经找到了这个解决方案、因此我将关闭这个主题。
    如果问题仍然相关、请打开新主题。

    BR、
    Kobi