This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法在开发模式下调试目标-(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694558/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-debug-target-in-development-mode---error--260-0x0

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我使用此器件已经有一段时间了、我成功调试了示例代码以及同事编辑的示例。 我自己做了一些更改、现在在启动调试会话时收到一条错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多

个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用

安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包7.0.188.0) 

我已使用 Uniflash 使用项目文件对器件进行了编程、其中显示我的器件处于开发模式、并且 Uniflash 项目也设置为开发模式。 我的 SOP 跳线设置为010 (根据文档、这适用于4线制 JTAG 连接。 我已将__debug_sf__定义为我的编译中的预定义符号。 我检查了目标配置、该配置已正确设置为 JTAG。

我也无法再调试这些示例。

此时、我已经尝试了很多东西、请求加强。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elijah

    您可以交换使用的 USB 电缆/端口吗? 我知道这听起来很愚蠢,但我看到这是一个问题。

    如果无法正常工作、请尝试按照以下说明重新刷写 XDS110:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS110

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我换了包括 USB 电缆在内的全新开发套件、它会自动刷新固件、并尝试了每个 USB 端口。 同一问题。 我还对原电路板进行了回流焊、但没有效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自动? 那么、当您在 CCS 中进行调试时、会出现一个弹出窗口、提示您更新固件?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始电路板根据您链接的说明进行了回流焊。 当我启动第一个调试会话时、全新的调试器会提示 XDS 固件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天大部分时间都在不同的计算机上设置环境、而且电路板工作正常。 我假设 IDE 中存在一个错误、导致它无法与调试器通信、这可能是 IDE 开发团队的一个错误。

    我已在主机器上卸载了重新安装的 CCS、但仍然存在相同的问题。 我仍然希望在这个问题上得到一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新开发-拔下并重新插入 USB 后、我现在只能在新设置的计算机上间歇性地进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elijah

    器件何时工作是随机的? 取决于电缆? 您使用的是 USB 集线器还是集线站?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经确定、在这种情况下、我遇到的问题是由我公司的安全软件阻止连接(我认为 zscaler)引起的。 我有权变措施、直到他们解决问题。