This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:加拿大工业部:允许使用结果函

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692349/wl1837mod-industry-canada-permit-to-use-results-letter

器件型号:WL1837MOD

您好!

作为加拿大工业部认证流程的一部分、我需要一封信函、其中指出我们可以 使用无线电 模块制造商提供的射频测试结果(在 OEM 公司的白皮书中)。

我可以从何处获得该信息?

谢谢、

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否与营销部门核实过? 无论如何、我也邀请了我们的射频硬件专家...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能解释一下您要做什么吗? 您是归档 C1PC 还是 C2PC? 例如、由于布局或天线差异、您是否需要重复一些测试?

    我们有一个固定的过程。 通常、如果是 C1PC、您将重复使用 TI ID、我们不需要提供任何信息。 但是、如果您需要 C2PC、则我们有一个您需要填写的表单、这将启动此类更改的过程。

    请注意、我们不允许更改 ISED ID。 在这种情况下、您将收到一封信函、其中说明您可以使用我们的数据并将其复制到您自己的 ID、然后您可以执行任何所需的延迟。 附件是需要填写通过电子式发送的表格。

    e2e.ti.com/.../4606.WiLink_5F00_Cert_5F00_Form_5F00_081717.pdf

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    我正在努力使用 WL1837MOD 获得加拿大工业部/ISED 认证的产品。 作为此过程的一部分、我需要一封信、允许我们使用我们要集成到产品中的模块的测试结果、我已经有了测试结果/证书等 我们尚未对认证模块设计进行任何修改。

    我需要的是一封由德州仪器(TI)提供的书面信函、其中指出我们有权使用测试结果。 我是否需要填写上述申请表才能获得此信息?

    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我们的模块上具有模块化认证、因此、如果您只是简单地进行归档和不做任何更改(符合我们的设计规则)、则无需通过 TI 进行任何更改。 这称为 C1PC、您可以使用 TI 的任何字母进行归档。 您使用的测试机构应注意这一点。

    另一方面、如果您正在执行一些增量测试、则可以填写上述内容。 这样做的目的是允许您在您自己的 ID 下使用我们的数据。 我会向您的测试机构核实您申请的是哪种情况。 C1PC ->无需字母。 C2PC ->需要 TI 提供的信函、然后您填写上述表格。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您提供相关信息。

    我们尝试认证的产品集成了模块、没有硬件更改(即符合您的设计规则)、并将通过我们自己的 IC/ISED ID 号进行认证。

    该产品是便携式的、体佩式的、因此我们必须进行额外的 SAR 测试。

    我认为此射频暴露测试将使其成为 C4PC 产品、如下所述:

    在第7.1节中、允许对 C4PC 进行以下更改:

    • 集成到新主机产品中的认证模块(LMA 或 MA)、可导致原始报告的射频发射特性和/或射频暴露评估发生变化
    • 集成到新主机产品中的认证模块(LMA 或 MA)、其中需要使用创新、科学和经济发展加拿大来更新新的射频暴露信息/评估(根据 RSS‑102)和/或射频发射信息

    注意:IV 类修改(允许进行或不进行固件修改)需要通知加拿大创新、科学和经济发展部、并且必须提供 HMN

    如果是这种情况、我们是否仍需要填写表格? 如果不是这种情况、我会假设它是 C1PC。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我对拖延表示歉意。 是的、您需要填写表格、因为我们仅在20cm 的距离内获得认证。 因此、您需要进行 SAR 测试、并且需要填写表格。

    谢谢、
    Riz