This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:产品选择帮助(CC2650MODA 或 WL183xMOD)?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, WL1835MOD, CC2640, WL1837MOD, CC3120, TIDC-01005, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691615/cc2650moda-help-with-product-selection-cc2650moda-or-wl183xmod

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODCC2640WL1837MODCC3120TIDC-01005CC3200CC2650

我正在寻找一种解决方案、使我的物联网应用能够通过 BLE 建立通信、同时通过 WiFi 传输大量数据、轻松与智能手机应用进行通信。 TI 是否有支持此功能的器件?  我是使用 CC2650MODA MCU 模块还是使用连接到系统 MCU 的 WL183xMOD 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要使用 WL183xMOD、CC2650不支持 WiFi。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更适合我的应用且同时支持 WiFi 和 BLE 的 SimpleLink MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    不可以、我们没有用于 WiFi 和 BLE 的 SimpleLink 单芯片解决方案、但您可以使用双芯片解决方案。 了解一下此 TI 参考设计:
    www.ti.com/.../swaa169.pdf

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我可能需要整合第三个芯片来执行 MPEG/JPEG 编码并连接到 CMOS 图像传感器、是否最好使用 WL1835MOD 或 WL1837MOD 模块来执行 BLE 和 WiFi 操作? 我怀疑 WL183xMOD 模块未像 SimpleLink 模块那样轻松集成。 如果我使用两个 SimpleLink 芯片、顺序是否重要? 谁应该是主主机? 在我的应用中、BLE 模块控制何时建立 WiFi 链路以及何时关闭链路。 CC3120可能是 CC2640 MCU 的更好选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您可能需要考虑的主要因素是您是打算使用基于 Linux 的主机还是运行 RTOS 的 MCU 主机进行开发。 WiLink 器件通常与运行 Linux 的 MPU 搭配使用、后者可集成图像或视频编码功能。 这可能是处理设计的最直接的方法。 尤其是在您认为可能需要更高带宽或多角色支持的情况下。 或者、可以使用两个 SimpleLink 器件(Wi-Fi 和 BLE)以及您提到的第三个芯片来完成设计。 在这种情况下、我建议将 CC3220作为主主机、因为如果您最终需要为应用提供额外的1MB 片上闪存、它将为您提供迁移到 SF 变体的灵活性。 但是、您肯定需要考虑器件之间的接口。 有一个基于 SimpleLink SDK 蓝牙插件中提供的 SAP+SNP 模型通过 BLE 将 CC3220配置到 Wi-Fi 网络的示例 (TIDC-01005中演示了这一点、并在 SWA169中进行了说明)。 如果 SAP+SNP 模型不符合您的要求、您可能需要创建自己的接口解决方案。 此外、CC3220器件不支持基于硬件的共存解决方案。 应记住这一点、因为您似乎打算在设计中同时激活这两个器件。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真正需要的是、SimpleLink 软件可轻松移植到与 WL18xxMOD 模块连接的另一个 MCU? SimpleLink 软件是否开源? TI 是否正在开发支持 BLE 和 Wi-Fi 的双频带 SimpleLink 模块? 我没有 PCB 空间来提供满足我所有射频需求的 CMOS 图像传感器、主机/视频处理器、CC2650和 CC3200。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将 CC3200用于 Wi-Fi、是否还可以对其进行编程以执行 BLE 功能? 我可以即时切换协议吗? BLE 和 Wi-Fi 协议是否在物理层兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey 地狱

    不能、CC3200无法编程为在器件上同时执行 WiFi 和 BLE。 对讲机不支持两个 PHY

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    是的、AB 正确。 它不能同时支持这两者。 就 SimpleLink Wi-Fi 器件 ROM 中的网络子系统固件而言、它不是开源的、无法移植到使用 WiLink 模块的其他 MCU。 有关我们的发展蓝图的信息、您必须联系 TI 销售联系人、因为我们不会在 E2E 上讨论该路线图。

    此致、
    本·M