This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 Tx 电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/689475/cc3200-cc3200-tx-power

器件型号:CC3200

尊敬的先生:

我们将 CC3200用于电子锁应用,并通过 PCBA (无线电工具+ IQxel 80)测试 Wifi 性能。

测试结果如下表所示。

 

DUT

数据速率
(Gi = 800ns)  
(Mbps)

TX 链

TX
(dBm)

TX
(dBm)

TX
(dBm)

标准

调制

TX EVM  
(dB /%)

电源

EVM

电源

EVM

电源

EVM

通道1

通道7

通道13

11b

DSSS- BPSK

1

35%

15.70

-25.98

17.73.

-26.23

15.96.

-25.78

DSSS- CCK

11.

35%

15.17.

33.44.

17.26.

-31.78

15.56.

33.37

11g

OFDM - BPSK

6.

-5.

14.45.

-22.68

16.13.

-19.03

15.80

-18.22.

OFDM - 64 QAM

54

-27.

7.34.

-30.27

7.11.

-25.69

7.90

-31.81.

11n 20MHz  
1个流

MCS0 - OFDM - BPSK

6.5.

-5.

13.83.

-23.00

16.03

-18.52

14.95

-22.95

MCS7 - OFDM - 64QAM

65

-27.

5.78

-28.60

5.75

34.13.

6.82.

-30.03

 

但我们发现高吞吐量 输出功率低于  规格超过7dB,我们还测试了 CC3200 EVM, 结果相同。

 

CC3200-EVM

数据速率
(Gi = 800ns)  
(Mbps)

TX 链

TX
(dBm)

TX
(dBm)

TX
(dBm)

TX
(dBm)

TX
(dBm)

TX
(dBm)

标准

调制

TX EVM  
(dB /%)

电源

EVM

电源

EVM

电源

EVM

电源

EVM

电源

EVM

电源

EVM

通道1

通道2

通道6

通道7

通道11

通道13

11b

DSSS- BPSK

1

35%

14.56.

-26.05

14.43.

-25.89

16.81.

-26.31

16.22.

-26.09

14.83.

-25.92

14.49.

-26.23

DSSS- CCK

11.

35%

15.10.

33.87

14.85.

33.77

17.30.

33.29岁

16.72.

-33.20

15.20.

33.70

14.92

-32.81.

11g

OFDM - BPSK

6.

-5.

13.10.

-24.82

13.83.

-23.78

15.76.

-19.33

15.65

-19.28

12.87

-27.02

13.92

-23.23

OFDM - 64 QAM

54

-27.

7.35.

-28.81

7.83.

-30.81

7.34.

-29.63

7.16.

-30.02

6.76.

-29.24

7.38.

-28.47

11n 20MHz  
1个流

MCS0 - OFDM - BPSK

6.5.

-5.

12.38.

-27.53

13.79

-23.47.

15.63

-19.72

15.48.

-19.02

12.08.

-29.42

13.91.

-24.31

MCS7 - OFDM - 64QAM

65

-27.

7.93

-32.39.

7.74.

-32.32.

7.93

-31.43

6.92

30.53

6.37.

30.26岁

6.66

-30.86

 

顺便说一下,使用功率计测量结果是相同的。

 

有人能向我解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    您能否与我分享您在每次功耗较低的测试中用于无线电工具的设置? 这也是辐射测试还是传导测试?

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对讲机设置如下所示、我只需将数据速率更改为 MCS7。 所有测试都是执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以回答我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    您的数据似乎不相关。 我不会期望调制之间出现10dB 的下降。 您能否验证测试设置是否适合测量该调制? (Ch. BW、Offsets、电缆损耗)

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    已经过去了几周、但我们没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果您有其他问题、请随时根据此对话创建新主题。