This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:与无线电工具连接失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690232/cc3100-failed-connect-with-radio-tool

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST、 UNIFLASH、

你(们)好

平台 A: TI EVM、CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST

它可以连接平台 A、并通过 CCS Uniflash 进行版本、格式、服务包操作编程。

2.它可以与无线电工具连接以进行射频测量。

平台 B:客户 CC3100板+ CC31XXEMUBOOST

1.将客户电路板上的线路连接到 CC31XXEMUBOOST。

线 CC3100引脚 仿真板引脚
VCC P1.1
UART1_TX 55 P1.3
UART1_RX 57. P1.4
UART1_CTS 61. P4.4.
UART1_RTS 50 P4.5.
GND P2.1
N2HIB 2. P1.5  

它可以将平台 B 与 CCS Uniflash 连接起来、以执行版本、格式、服务包编程 操作。

3.它甚至无法与无线电工具连接,无法执行上述步骤来重新编程不同 版本的 Service Pack。

客户选择不是我们推荐的串行闪存。 是由 SPI 闪存还是其他原因引起的? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    尝试对新服务包进行编程时是否显示任何错误消息? 这可能是串行闪存的兼容性问题-使用哪个部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在过去几周里、我没有收到您的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果您有其他后续问题、请创建一个新主题、包括指向此主题的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    已解决此问题、感谢您的关注。