This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如果我将 AP#39工作模式从 g 更改为 b、是否需要重置 CC3220S?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690350/cc3220s-launchxl-if-i-changed-the-ap-s-work-mode-from-g-to-b-do-i-need-reset-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

我发现我们的服务器中只有3个 CAN 联机、当我们将 AP 的工作模式从802.11g 更改为802.11b 时、所有这些都是15个 CAN 联机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaozhong、

    我不理解这个问题。  您将 CC3220S 用作基站还是 AP?

    也许此主题将回答您的问题(也应与第2代相关):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、当我使用 CC3220S 作为工作站、在802.11g 模式下连接 AP、然后将 AP 更改为802.11b 模式时、CC3220S 无法连接 AP、必须重新启动 CC3220S、然后它可以再次连接 AP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaozhong、

    如果将 SSID +密码添加为已保存的配置文件、并将连接策略配置为在发生断开连接事件时重新连接、则无需重置 CC3220S。

    为什么您需要在首次设置后立即更改 AP 模式? 这也可能是 AP 本身的一个限制、因为它可能需要复位才能使新模式生效-因此 CC3220将断开连接。