This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/689141/ccs-cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 cc3200mod 和我的定制板、并在 CC3200Launchpad 的帮助下对其进行调试。  

我正在 CCS 中处理 HTTP 客户端演示项目。  现在、我需要在 cc3200mod 中刷写我的代码。 您能不能帮助我如何在 cc3200mod 的闪存中刷写代码? 我是否需要在 cc3200mod 中使用 Uniflash 对 HTTP 客户端演示的.bin 文件进行编程? 此外、我是否需要刷写任何其他文件以使代码能够与 cc3200mod 配合使用? 例如:simplelink、driverlib、ti-RTOS 配置。

谢谢、此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    有关对 CC3200进行编程的详细信息、请参阅此 Uniflash 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    使用 Uniflash,我使用 launchpad 格式化了 cc3200mod,然后对服务包进行了编程。 当我尝试从工作区刷写 http 客户端演示.bin 文件时,我遇到此 错误。  

    [11:20:01]开始启动会话操作。
    [11:20:02] error >> Cannot read System Setup data from XML file C:\Users\User\WORKSP~2\HTTP_C~1\Release\HTTP_C~1.bin
    解析文件时出错:
    致命错误(1、1):发生异常! 键入:UTFDataFormatException,2字节序列的 Message:invalid byte 2 (æ)。
    [11:20:02] com.ti.debug.engine.IApplication$InitializationException:无法从 XML 文件 C:\Users\User\WORKSP~2\HTTP_C~1\Release\HTTP_C~1.bin 中读取系统设置程序数据
    解析文件时出错:
    致命错误(1、1):发生异常! 键入:UTFDataFormatException,2字节序列的 Message:invalid byte 2 (æ)。
    [11:20:02]操作启动会话返回。
    [11:20:02]已从:C:\Users\User\workspace_v6_1\http_client_demo\Release\http_client_demo.bin 加载目标配置

    您能告诉我为什么会遇到此错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有人能告诉我为什么会发生这种情况吗? 我仍然可以在我的 cc3200mod 中刷写该文件、但我认为它不能处理该文件。

    此致、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我从您的最后两篇文章中获得了一些冲突信息。 我不确定您的意思、"我仍然可以在我的 cc3200mod 中刷写此文件、但我认为它不能与之配合使用。" 请详细说明。

    我还想知道、在 Uniflash 而不是 CCS 刷写应用程序.bin 时、程序是否成功运行。

    就修复方法而言、您是否看到此帖子中的建议删除 CCS 并重新安装? 这解决了另一个社区成员的类似问题。

    e2e.ti.com/.../219762
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    我很高兴你回答了我的问题,但现在这个问题已经解决了。

    谢谢、此致、

    Nikhil