This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:cc3220mod

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693835/cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

大家好、

我在同一情况下得到完全相同的错误:定制的 CC3220modSF 板。  

我尝试使用 Uniflash GUI 和 Uniflash CLI 时的结果相同。 以下是 cmd 行为我提供的内容:

 C:\ti\uniflash_4.1>dslite--mode cc3220 project program --name customBoard1 --port COM8 --dev
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_4.1\simplelink\Gen2\bin\SLImageCreator.exe 项目程序--name customBoard1 --port COM8 --dev

配置文件加载错误([errno 2]没有这样的文件或目录:'cfg.json')、使用默认值
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:--请关闭设备电源--
按 Enter 键继续
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:--请打开设备电源--
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
info:slbootloader.slbootloader:Connection succeeded
info:slbootloader.slbootloader:接收到的存储列表

--------------

版权所有2014 TI.com。 版权所有、SimpleLink 编程映像构建器
Builder = 3.0.1.3

接口版本= 1.0.2.16
建议的命令行窗口分辨率 W124 X H67

输出目录为:[C:\Users\kdrivessens\\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_image]
XML 文件为:[C:\Users\kdrivessens\\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_image\ImageConfig.xml]

根据架构验证 XML。

XML 验证通过。


--------------

命令设置数字= 0
CommandNum = 0
CommandFormatStorage:
CommandNum = 1.
CommandWriteCertificateStore:
filelocation=./files\certstore.lst
FileSystemName =/sys/certstore.lst
文件最大大小为7000字节、实际大小为3640字节
运行解压后、器件上需要4个块
CommandNum = 2
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\ipcfg.bin
FileSystemName = 17
文件最大大小为200字节、实际大小为200字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 3.
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\device.name.bin
FileSystemName = 5
文件最大大小为98字节、实际大小为98字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 4
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\ap.cfg.bin
FileSystemName = 1.
文件最大大小为158字节、实际大小为158字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 5
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\mode.cfg.bin
FileSystemName = 0
文件最大大小为80字节、实际大小为80字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 6
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\sta.cfg.bin
FileSystemName = 12.
文件最大大小为116字节、实际大小为116字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 7
CommandWriteSystemFile:
文件定位= C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_fs\sys\dhcpsrv.cfg.bin
FileSystemName = 3.
文件最大大小为12字节、实际大小为12字节
运行解压后、器件上需要2个块
CommandNum = 8
CommandWriteFile:
filelocation=./files\tmp.tmp
FileSystemName =@@。tmp
文件最大大小为255字节、实际大小为0字节
运行解压后、器件上需要1个块
CommandNum = 9
CommandWriteFile:
filelocation=./files\CrashMiniDump.bin
FileSystemName =/tmp/CrashMiniDump.bin
文件最大大小为24576字节、实际大小为1字节
运行解压后、器件上需要7个块

对于设置编号=0,
在运行提取操作后,设置文件需要在设备上安装24个块(不包括编程映像)

--------------
图像数据的实际大小为9728字节
=>映像数据在器件上至少需要4个块。

块大小为4096字节。
配置的存储大小为1024个块。


图像的总大小(4个块)
提取后用户文件的总大小(8个块)
FileSystem( 4个块)的总大小

提取后的系统文件总数(包括系统文件的保留空间)(40个块)
为系统文件预留的总数量(40个块)
提取大小后的 Service Pack (0块)
提取大小后的应用程序代码(0块)
保留用于系统文件(32个块)
提取大小后的系统文件(包括服务包)(16个块)
为图像保留的大小(包括图像保护)(32块)
=>提取后、集将需要84个块的总大小。<=
=>在提取过程中,集需要的总大小为84个块。<=

成功生成非加密文件!!!

成功完成!!!!
产品位于:[c:\ti\uniflash_4.1\simplelink\Gen2\bin\C:\Users\kdrivessens\.SLImageCreator\projects\customBoard1\sl_image\Output]

--------------


info:slbootloader.slbootloader:received error : error number =-10317,extended error =4071
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第2611行、输入
文件" ",第2607行,在 main 中
文件" ",第2587行,位于 cmdline 中
文件" "、第2128行、位于 COMMAND_PROJECT_PROGRAM 中
文件" "、第1079行、位于 program_image_from _project 中
文件" "、第1186行、在 program_image 中
文件"U:\slbootloader\slbootloader.py",第766行,在 FS_programming 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:FS_programming 错误:RET:-10317、Ex_err:4071 - FS_ERR_FAILED_WRITE_NVMEM_HEADER
SLImageCreator 返回-1

根据我的理解、Uniflash 会看到芯片(与 Uniflash 相同)、但无法对其进行编程... 我用两个看起来奇怪的粗体字来表示:  

1.未找到配置文件(第一行)和

2.报告末尾的错误本身。  

来自 TI 的人(Jan Da福音、他已经帮了很多忙)已经告诉我、这与我的 SFLash 有关系。 我使用 MX25R3235FM1IL0。 我更换了芯片并验证了所有连接:一切都很好。  

I 监控 CS 时、其行为似乎正常(未卡在高电平或低电平)。  

我使用 XDS110探针连接到电路板。 使用 Uniflash 时、SOP 设置为010。  

我尝试在电路板上对适用于 CC3220SF launchXL 的映像进行编程、但该映像失败、并出现相同的错误。

我将在这里"重新发布"我的问题、其中包含确切的错误消息、希望更多人看到它...  

voilà…… 如果有人有任何想法... 我要这个!

提前非常感谢任何阅读此内容的人!

Kateline  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kateline、

    我明天回来度假时就会研究这个问题。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kateline、

    已回复您之前的帖子。 让我们将其保持在一个线程上。

    此致、

    VR