This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:DFS -未检测到雷达信号

Guru**** 2758075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690593/linux-wl1807mod-dfs---radar-signal-not-detected

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

团队、

测试设置已直接与您共享。 请帮助我们向前迈进。

谢谢、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    如果您正在参考以下主题、那么 Riz 在同一帖子中有一些后续问题。 您可以提供详细信息-
    e2e.ti.com/.../653756

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、我指的是该线程。 问题是解释当前测试方案-我已向您(以及 Riz)发送了一条包含测试设置详细信息的私人消息。

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    我们是否可以获得一些反馈?

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    您提供的设置与我们所做的以及我们的认证方式不同。 您能否通过我们在主题 中提供的设置进行确认:e2e.ti.com/.../653756 在4月4日的回复中确认您已进行此设置并完成了相应的校准测试程序?

    您的测试设置在路径中有多个额外的衰减器、不确定这是否会影响性能。 我假设衰减器的额定值也为8-10GHz、可提供50欧姆的性能。 请根据帖子测试我们如何认证 CE。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我现在要关闭这个。 如果此问题仍未解决、请发送电子邮件。

    谢谢、
    Riz