This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用 FT230XS 作为 USB 转 UART 的 CC3200

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694059/cc3200-cc3200-using-ft230xs-as-usb-to-uart

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  

我是否可以询问我们是否可以将 FT230XS 用作 CC3200的 USB 转 UART 器件?  

由于空间限制、我使用的是 FT230XS、但不是 FT2332D。  

我想知道 FT230XS 是否也可以与 CC3200配合使用。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该是可以的。 但您将无法通过此芯片从 CCS 调试 CC3200。

    BTW... 对于新设计、建议使用第二代-即 CC3220。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我是否可以问、为什么不能将其与 CCS 调试结合使用?  

    这是因为该芯片的数据限制吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、没错。 要从 CCS 进行调试、您需要使用调试探针:
    - XDS100 (=FT2232D)
    - XDS110 (=TM4C129)
    XDS200
    等等

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    要刷写器件、FT2232D 是否仍然是仅刷写器件的必备功能?
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    若要上载代码信息 sFlash、可以使用 Uniflash (GUI、CLI)、嵌入式编程或 Gang 编程进行上载。 Uniflash 或嵌入式编程通过 UART 进行上载。 UART 可以通过连接到任何 USB 转换器(如您的 FT230XS)来实现。 此转换器必须支持波特率921600。

    一些有用的链接:
    -生产线指南: processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Production_Line_Guide
    -嵌入式编程: www.ti.com/.../embedded-programming
    - Uniflash 3.x Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash

    1月