This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:CC3200STK-WIFIMK 的 Code Composer 项目? 是否可以使用 CC-DEVPACK-DEBUG?

Guru**** 2469870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK, CC3200-LAUNCHXL, CC3200, CC3220SF, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694446/cc3200stk-wifimk-code-composer-project-of-cc3200stk-wifimk-can-cc-devpack-debug-be-used

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUGCC3200-LAUNCHXLCC3200CC3220SFBOOSTXL-SENSORSCC2650STK

尊敬的支持:

阅读了此论坛/标签上的主题后、我现在几乎得出结论: CC3200STK-WIFIMK 的 Code Composer 项目不可用。  是这样吗?

如果这仅用于演示目的、那么调试连接器看起来(物理上)与 CC-DEVPACK-DEBUG 兼容的功能是什么?

我有 CC3200-LAUNCHXL,想知道建议的开发流程是从这一流程开始,然后再将其编程到 CC3200STK-WIFIMK 中?(假设我没有开发自己的硬件的计划,只需使用 CC3200STK-WIFIMK?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持在 CC3200 SensorTag 上进行开发。 我想您甚至无法将代码上传到 CC3200 SensorTag 中。

    我的建议是:不要购买 CC3200 SensorTag。 购买 CC3220SF LaunchPad + BOOSTXL-SENSORS。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ucu、

    我同意 Jan 的说法。 Sensortag 仅用于演示目的。 对于开发、请使用 LaunchPad 和传感器 BoosterPack。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan 和 Vincent:

    谢谢。 我想您的营销人员的视频可能有点误导人。 产生这样的印象:-)链接如下  

    www.ti.com/.../gettingStarted.html

    好的、如果我理解正确、 CC2650STK (开发支持蓝牙版本)?是这样吗? 为此、我在 dev.ti.com 上找到了一些源代码。

    我猜可能存在"非技术原因"、这就是为什么不推荐使用 WiFi 版本进行开发。

    BTW 同样的页面仍然建议获取  CC3200-LAUNCHXL 而不是 CC3220SF LaunchPad。

    您的营销部门可能需要对网站进行一些清理/更新:-)

    再次感谢大家的回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ucu、

    感谢您提供信息。 我会尽力将此信息提供给适当的人员进行更新。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Vince。 我是否应该为我上面询问的蓝牙标签提交不同的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请执行! 确保它位于正确的论坛上。

    VR