This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:smartconfig 连接策略

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688951/cc3100-smartconfig-connection-policy

器件型号:CC3100

您好!

我对 auto 和 smartconfig 连接策略感到非常困惑。 请有人澄清。 我的理解是、加电后、两者都会自动将您连接到 AP。 两者之间有何差异? 此外、如果我想进行手动连接、我只需要在调用 sl_WLANPolicySet 时将所有策略设置为0?

谢谢。

AJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到、在示例中、连接策略是这样设置的:

    //将连接策略设置为 Auto + SmartConfig (设备的默认连接策略)*/
    RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、0、 1)、NULL、0);
    ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

    这让我更加困惑、因为我想、仅通过 smartconfig 即可自动连接。 无论如何、是否有人可以详细说明这两项政策。

    谢谢你

    AJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,只是想补充一点,我阅读了指南的第5章和第18章,我仍然对这两者感到困惑。
    在第18章中、

    "设备在 SmartConfig 模式下唤醒? --那种模式到底是什么?
    "主机发出的任何命令都会终止此状态"--这意味着什么?

    谢谢

    AJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    自动连接策略与自动智能配置之间的区别如下所述。

    自动:器件会根据优先级尝试从存储的配置文件连接到 AP。 支持多达7个配置文件、并且在尝试连接时、器件会选择最高优先级的配置文件。 如果多个配置文件处于同一优先级、则将根据安全类型(WPA2 -> WPA ->打开)做出决策。 如果安全类型也相同、则选择将基于接收到的信号强度。

    自动 SmartConfig:如果设置了此策略、如果主机在2秒内未收到命令、CC3100将在启动后自动启动 SmartConfig 过程。

    本页介绍了有关 SmartConfig (TI 专有配置方法)的更多详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    谢谢。 我想我已经解决了、但还有一个问题。 请您澄清开放连接政策吗? 我注意到手册中没有对此进行说明、但 CCS 代码中对此进行了注释、但没有解释。

    如果我不想自动连接到 AP、是否将策略设置为打开? 或者、这意味着什么呢? 基本上、我不想自动连接到 AP、但我仍然希望能够输入密码

    谢谢

    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我认为您是指在连接到接入点或将 CC3100配置为 AP 时使用的网络安全类型参数。

    开放式策略意味着接入点的连接不需要密码。 如果您需要密码、最好使用最新的 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_WPA2选项。

    希望这能解决您的问题。