This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:校准电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692408/cc3220moda-calibration-current

器件型号:CC3220MODA

我们将 CC3220MODASF 用于我们的项目、并有以下与校准相关的问题

我们首选使用触发校准模式。

1.在触发校准模式下,每次启用网络处理器时是否会进行校准? 每次调用 sl_Start()时执行校准。

2.我们使用2.8V 为模块供电、您猜到的平均校准电流是多少?

我们的应用需要大量节能。 因此、我们不想反复执行校准。  我们的产品需要在 -40°C 至+60°C 的温度下工作。 因此、如果我们在工厂中在室温为20°C 时校准一次、即使我们选择了触发校准模式、如果温度变化20°C (例如现场环境温度为50°C)、校准是否会再次发生。  

4.由于我们计划在室内温度校准模块,您是否有一张地图解释 TX 功率对温度的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、

    请参阅以下内容:

    1.在触发校准模式下,每次启用网络处理器时是否会进行校准? 每次调用 sl_Start()时执行校准。

    不、不是。 在触发模式下、器件仅在首次引导时进行校准、并在连续引导时保持校准。  

    2.我们使用2.8V 为模块供电、您猜到的平均校准电流是多少?

    我没有真正的估算值、但您可以对其进行测试并查看。

    我们的应用需要大量节能。 因此、我们不想反复执行校准。  我们的产品需要在 -40°C 至+60°C 的温度下工作。 因此、如果我们在工厂中在室温为20°C 时校准一次、即使我们选择了触发校准模式、如果温度变化20°C (例如现场环境温度为50°C)、校准是否会再次发生。  

    是的、如果温度变化+- 20°C、则会进行校准。无法更改这些校准。

    4.由于我们计划在室内温度校准模块,您是否有一张地图解释 TX 功率对温度的变化。  

    不、我们不会。 当温度变化超过该阈值时、我们建议确保 Wi-Fi 功能。

    此致、

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vincent 的回复。

    因此,如果我们选择触发器校准模式,并且温度变化了+/- 20度 C,模块将“重新校准”自身。

    如果我们选择一次性校准模式会怎样? 如果温度变化+-20摄氏度、模块是否会重新校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 无论怎样、都会在温度变化时进行校准。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vincent 的回答。 这很有帮助。

    校准时、是否还有更改 Tx dBm 值的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 set power wlan 命令更改功率级别。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent