主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220S、 CC3120
我正在尝试使用入门指南中描述的方法来刷写 CC3220S Launchpad 中的程序。 我可以从 Code Composer Studio 的调试器调试程序、而不会出现任何问题。 但是、虽然 Uniflash 可以检测到我的器件、但当我创建一个工程并尝试连接时、我会收到错误"Operation failed:timeout reading data"。 在100、010、001和000模式下配置的 SOP 跳线出现此错误。 当我的 Uniflash 器件类型为 CC3120/CC3220或 CC3220S Launchpad 时、以及我是已完全创建映像还是刚刚开始。 Uniflash 只是拒绝连接。
我该怎么做才能解决这个问题?