This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:IICDC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, CC3200SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691800/cc3200-launchxl-iicdc

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200ENERGIACC3200SDKUNIFLASH

我 通常用于在 CC3200 LAUNCHXL 上的 Energia 中进行编码。

但是、一旦我尝试使用 Code Composer Studio、

之后、没有代码从 Energia 上传到电路板。 (我 已处理正确的跳线连接。)

收到此错误

正在打开\\.\COM13
正在触发引导加载程序...
触发引导加载程序失败。 正在重试... (1次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (2次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (3次尝试)
3次尝试后触发引导加载程序失败
无法触发引导加载程序
上传草图时出错

但之后、我从谷歌搜索中得知、可能是针对 CCS 闪存。

因此、我使用 cc3200SDK 的服务包 ccsuniflash 进行了正确刷写。

但是、我仍然会得到相同的误差。

正在打开\\.\COM13
正在触发引导加载程序...
触发引导加载程序失败。 正在重试... (1次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (2次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (3次尝试)
3次尝试后触发引导加载程序失败
无法触发引导加载程序
上传草图时出错。

请帮助解决此问题。 已经 浪费了我很多时间了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pritam、

    您能否检查设备上的 COM 端口? 上面显示的是 COM13、是这样吗?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回复延迟、

    它在 COM13上,我 已从设备 管理器中检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pritam、

    当您提到使用 CCS 时、您是指 Code Composer Studio 还是 Uniflash?

    Uniflash 将是用于将映像刷写到外部闪存中的工具、而 CCS (Code Composer Studio)将是您的开发环境。

    您是否能够使用 CCS 调试器件?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有清除问题所在、但在 Energia 中安装驱动程序后 、问题得到解决。

    从 CCS 上传代码后,出现问题 。

    然后、我 从 CCS uniflash 刷写了服务包。

    但问题是一样的。

    安装 Energia 驱动程序 解决了我的问题。