This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:CC3200SDK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692848/cc3200sdk-cc3200sdk

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好

我有 CC3200MODLAUNCHXL 板。 我想尝试使用 CC3200SDK_1.3.0 SDK 中的 P2P 示例。 示例被简单地称为"p2p"。

当我尝试通过 WiFi Direct 从 Android 手机通过 P2P 示例连接到 cc3200时、可以创建完美的连接。

我不知道如何在 Windows 7中创建平等连接、以便通过 Iperf.exe -c 测试数据传输 -p i 1、在\TI\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\docs\examples\CC32xx p2p Application.pdf 中介绍。

使用 Iperf.exe 进行测试仅在 Windows 或 Linux PC 上可用。

感谢你的帮助

密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    欢迎来到论坛。

    遗憾的是、Windows 7不支持 WiFi Direct (P2P)。 WiFi Direct 是在 Windows 8版本中引入的、在 Windows 10版本中可以正常工作。 我认为有第三方软件允许直接在 Windows 7上使用 WiFi。 但我没有此软件的经验。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。 最后、我尝试了通过 Android 上的 Magic Iperf 进行 P2P 传输。 我为 iperf -c 提供了参数 -p 5001-I 1. 一切正常:)

    我想创建 Android 应用程序、它将通过 Wifi Direct 进行通信。 出于测试目的、我想找到从 Win7连接到 P2P 的方法。

    您是否听过 Win7的一些解决方案?

    P2P 可以在点对点模式下工作。 Win7支持 P2P 点对点。 在 cc3200上保持 P2P 工作模式是否可以通过这种方式进行连接?

    谢谢你

    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    遗憾的是、我不知道 Windows 7中的 ad hoc 模式是如何工作的。 因此,我无法回答你的问题。

    请等待 TI 的回答。 也许他们会知道...

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米洛、

    这应该是可能的、但我们没有关于如何实现的示例。

    此致、
    VR